Рекомендации по установке автоматического выключателя для конкретной модели ИБП, например SURTD5000XLI, приводятся в руководстве пользователя в разделе “Внутреннее и внешнее подключение ИБП” (стр.2): Установите магнитный автоматический выключатель на 30/32 A в распределительном электрощите.
Обращаем внимание на необходимость соблюдения документации на ИБП и местных норм безопасности.
Microsoft Word - SUO UM 990-2690C MN01 EN
Microsoft Word - SUO UM 990-2690C MN01 EN
Указанный ИБП может работать в широком диапазоне напряжений ( от 160В при полной нагрузке без перехода на батареи), обладая высокой стойкостью к перегрузкам. При пониженном входном напряжении в сети и сохранением постоянной нагрузки на ИБП от сети будет отбираться больший ток. Например, 5000ВА/170В=29,4А.
Аналогичный подход, заключающийся в соблюдении требований документации к устройству, местных норм безопасности, требований проекта, применим к другим моделям ИБП.