Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Партномер коммуникационного кабеля для Smart UPS

Для работы с приложением PowerChute Business Edition необходимо настроить коммуникацию между ИБП и компьютером.
Для коммуникации используются кабели, приведённые в таблице ниже:

Модель UPSТип кабеля
SMX, SMT, SMC, SRT, SURTD, SRC, SRT940-0117B или 940-0273A (USB A → USB B)
940-0625A или 940-1525A (Smart signaling, serial)
940-0128D (Simple signaling, serial)
SmartConnect SMX, SMT, SMTL, SMC
и Non-SmartConnect SRTL
940-0504 (USB A → USB A)
940-0625A или 940-1525A (Smart signaling, serial)
940-0128D (Simple signaling, serial)
SUA940-0024 (Smart signaling, serial)
Стандартный USB A → USB B кабель
C, SU, другие Smart-UPS940-0024 (Smart signaling, serial)
SRVИспользовать USB или Serial кабель, поставляемый с UPS
8-Port UPS Interface Expander940-0020 (Basic port connection, serial)
940-0024 (Advanced port connection, serial)
Interface Expander Card940-0020 (Simple signaling, serial)

ПРИМЕЧАНИЕ:
* Для устройств ИБП модели SURTD и устройств SRC2KUXI, SRC3KUXI, SRC3KUXIX709 необходимо использовать простой сигнальный кабель 940-0128D.