Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
What is the part number for the M221 24 vdc power connector?
Issue:
Is there a part number to order the power connectors for the M221?

Product Line:
M221

Cause:
Customer misplaced the connectors and requires new ones.

Resolution:
The part number for the 24 vdc power connectors for 24 vdc is TMAT2PSET and this is a set of 5 removable screw type connectors.
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
  • Знайти наші представництва"