A BMXXBE module (rack extension module) may be installed, without an extension rack connected.
remove the xbe module from the local rack, or add an extension rack.
remove the xbe module from the local rack, or add an extension rack.
Наші бренди
Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric