Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Почему может меняться время автономной работы ИБП?
Время автономной работы зависит от множества факторов, которые определяют отображаемое время работы в программе и фактическое время работы от батарей.

Перечислим некоторые факторы.

Температура: Температура окружающей среды, самой батареи влияет на емкость батареи. Емкость батареи уменьшается при пониженной температуре. С увеличением температуры возрастает емкость батареи. Чем больше емкость батареи, тем больше время автономной работы.

Возраст батареи. Новая батарея достигает оптимального уровня емкости после двух-трех циклов разряда-заряда. При старении батареи наблюдается снижение ее емкости. Обычно емкость батареи снижается до 80% от первоначально к концу срока жизни батареи.

Температура и срок жизни батареи. С увеличением температуры емкость батареи возрастает. Однако, при повышенной температуре происходит снижение срока жизни батареи: обычно на 50% на каждые 10 градусов Цельсия выше 25 градусов Цельсия.

Процесс заряда батареи.  До 90% уровня заряда батарея заряжается достаточно быстро. Однако, дальнейшая зарядка до 100% может занять до 72 часов. Объясняется это особенностями заряда батарей.

Количество циклов разряд-заряд. Частота и глубина циклов разряда влияет на срок жизни батареи. С увеличение числа циклов разряда и глубины разряда происходит уменьшение срока жизни батареи.

Величина нагрузки. Величина нагрузки влияет на время автономной работы, что приводит к отклонению от теоретических данных.

Характеристика нагрузки (тип). Время автономной работы основывается на тестах с резистивной нагрузкой. Это время может отличаться при подключении индуктивной или емкостной нагрузки.

Точность времени работы при небольшой нагрузке. В ИБП используется алгоритм вычисления времени автономной работы в зависимости от нагрузки. При малой нагрузке или в ситуациях с большим временем автономной работы точность показания времени работы уменьшается.

Условия хранения. При хранении неподключенной батареи внутри ИБП наблюдается саморазряд батареи, который увеличивается при более высоких температурах хранения. При соблюдении периода хранения, температурных условий для батарей, которые устанавливаются производителем, батарея после заряда будет почти полностью заряжена. Для полного заряда может потребоваться более длительное время: от 48 до 72 часов.

Типовой период хранения батарей составляет 12 месяцев при 25 градусах Цельсия, 8 месяцев при 30 градусах Цельсия, 4 месяца при температуре 40 градусов Цельсия.