Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

Как определить, какая из батарей Smart-Ups XL (внешняя или внутренняя) неисправна?

Ниже предлагается способ определения батареи (внешней или внутренней), ответственной за отрицательный результат внутреннего теста ИБП Smart-Ups XL


Для проверки состояния батарей достаточно выполнить внутренний тест ИБП — из ПО PowerChute (из меню диагностики) либо просто нажав кнопку test и удерживая ее в течение 5 секунд.

При условии корректного выполнения процедуры установки батарейного комплекта (например, через программу Hyperterminal) ИБП получает всю информацию об уровне заряда батареи, ее состоянии и ожидаемом времени автономной работы. Инструкция по подключению к ИБП Smart-Ups XL дополнительных батарейных комплектов содержится прилагается к внешней батареи и ИБП.

Загорание светодиодного индикатора Replace battery на передней панели ИБП говорит о неисправности внутренней либо внешней батареи. Единственный способ определить, какая же из батарей неисправна — выполнить внутренний тест при отключенных внешних батареях; а если таким образом выяснится, что внутренняя батарея исправна, подключать внешние по одной и выполнять тест повторно.