Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Does the ATV312 have a Safe Torque Off?
Issue:
ATV312 Safe Torque Configuration

Product Line:
ATV312

Environment:
All serial numbers for ATV312

Cause:
N/A

Resolution:
No, the ATV312 does not have a Safe Torque Off option. That feature is only compatible with the ATV32, ATV320, ATV61, ATV71 , ATV630 and ATV940 drives