Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Настройка встроенных функций управления питанием Windows XP


В статье описывается конфигурирование корректного завершения работы ОС Windows XP при управлении ИБП через порт USB средствами операционной системы.


Шаг 1. Загрузите ПК под управлением XP. Соедините ИБП с компьютером по портам USB. Появится и примерно через 5 секунд исчезнет сообщение «Найдено новое устройство».


Шаг 2. Необходимые драйверы HID-совместимых устройств входят в состав ОС, но на всякий случай можно проверить их установку через диспетчер устройств.



Windows XP: Пуск > Панель управления > Система > вкладка Оборудование > кнопка Диспетчер устройств.

В диспетчере устройств раскройте с помощью значка «+» пункты Батареи и Устройства HID. Под первым должен присутствовать элемент HID-совместимая батарея ИБП, а под вторым — ИБП. В отсутствие хотя бы одного из них система не будет функционировать надлежащим образом. Причиной отсутствия элемента HID-совместимая батарея ИБП может быть несовместимый ИБП — выпущенный до примерно 2000 г. А элемент ИБП может отсутствовать из-за того, что на компьютере не включены порты USB либо кабель USB присоединен к компьютеру не напрямую.


Шаг 3. Раскройте элемент Электропитание на Панели управления. Обратите внимание, что вместо вкладки ИБП теперь появились две другие: Alarms и Power Meter. ИБП, управляемый через порт USB, распознается системой как батарея. Служба UPS в этом случае не нужна и отключается после установки устройства.


Шаг 4. Сохранение данных при выключении питания происходит только при переходе в спящий режим. Поэтому флажок Разрешить использование спящего режима на вкладке Спящий режим должен быть установлен.

Примечание. Вкладки Спящий режим может не быть, если в подсистеме BIOS отсутствует или отключена поддержка этого режима. За инструкциями по работе с подсистемой BIOS обращайтесь к производителю своего компьютера.


Шаг 5. Вкладка Alarms служит для конфигурирования реакции системы на отказы электроснабжения. В разделах Low battery alarm и Critical battery alarm задается временное упреждение подачи сигнала о разряде и об истечении срока службы батареи. Кнопка Alarm Action открывает меню, в котором можно задать вид реакции системы, включая подачу звукового сигнала, вывод сообщения во всплывающем окошке и запуск на исполнение заданного файла.

Windows Built-in Serial & USB UPS Support