Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
What is the max IP of enclosure in Tricast cast resin dry type transformers?
For indoor and outdoor applications we can provide up to IP 42 in Tricast dry type transformers. Furthermore, we can increase the ingress level up to IP55 for max power rating 3150 kVA with air conditioning application and 25MVA with water cool application.
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
  • Знайти наші представництва"