As described in the Hardware Guide of SoMachine Basic, the PLC TM221xx RJ-45 connector with RS485 has some pins that MUST not be connected: Pins 1,2,3 and 6.
Please do not use 8 wires cables, use the cable reference XBTZ9980 (4 wires cable).
Please do not use 8 wires cables, use the cable reference XBTZ9980 (4 wires cable).
Опубліковано для: Schneider Electric Україна




Потрібна допомога?
Інструмент вибору продукту
Швидко та легко знаходьте потрібні продукти й допоміжне обладнання для своїх завдань.
Розрахувати вартість
Ставте свої запитання щодо продажів онлайн, і з вами зв’яжеться фахівець
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Довідковий центр
Знайдіть усі необхідні ресурси для підтримки в одному місці.