Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Can the phase loss protection on the ATS48 soft starter be turned off?
Issue:
Can I turn off the phase loss protection on the ATS48?

Product Line:
ATS48

Environment:
All model number, all serial numbers

Cause:
N/A

Resolution:
No, the PHF cannot be turned off. Parameter PHL (Phase Loss Threshold) can be adjusted between 5% or 10%.