Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
What length sizes are available for the Momentum interbus I/O bus cables?
Issue
Momentum interbus cable lengths

Product Line
Modicon Momentum

Resolution
The Momentum interbus I/O bus cable is only available in two lengths.....

170MCI00700 - Interbus (I/O Bus) cable 11cm long (4.3")
170MCI10001 - Interbus (I/O Bus) cable 100cm long (40")