Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
If an application built for a lower level M580 HSBY CPU can be downloaded & executed in a higher level M580 HSBY CPU?

Article available in these languages: Spanish

Yes,an application built for the BMEH582040 is downloadable and executable on the BMEH584040, BMEH586040.
An application built for the BMEH584040 is downloadable and executable on the BMEH586040.