Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
What are the replacement SCR firing boards for the ATS48 soft starters?
Issue:
Replacement SCR firing boards for the ATS48 soft starters

Product Line:
Altistart 48  ATS48

Environment:
ATS48C41Y – ATS48M12Y models

Cause:
Replacement

Resolution:
The replacement SCR firing board is selected based on the ATS48 part number.
There are multiple boards per ATS48.
See the attached file.

Schneider Electric Україна

Вкладення
ATS48 Firing board.pdf [124.07 KB]