Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Is SoMachine V4.1 SP2 compatible with Windows 10?
Issue:
SoMachine V4.1 SP2 windows compatibility

Product Line:
SoMachine

Resolution:
SoMachine V4.1 SP2 supports Windows 7, 32 and 64 bit, as well as Windows 8.1, 32 and 64 bits only.
SoMachine V4.2 supports Windows10.