Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Are Power Monitoring Expert 8.0 licenses compatible with 8.1 and 8.2?
Issue
Upgrade from Power Monitoring Expert 8.0 to 8.1/8.2

Product Line
Power Monitoring Expert (PME) 8.x

Resolution
PME 8.0, PME 8.1 and PME 8.2 use the same licenses.