Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
What is the largest SD card we can use for the HMIG3U?
Issue:
What are the specifications of the largest SD card we can use with the Magelis HMIGTO and HMIG3U?

Product Line:
HMIG3U, HMIGTO series

Resolution:
The largest SD card that can be used with the HMIGTO and HMIG3U is 32GB formatted as FAT32.
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
  • Знайти наші представництва"