Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Can the Quantum 140NOE77101 hostname be changed?
Issue

Where the Host Name “140-NOE-771-01 Module” is being stored? Can it be changed?

Product Line

Quantum

Resolution

The Host Name “140-NOE-771-01 Module” is stored in the SNMP OID “System Name:” property.

The SNMP OID “System Name:” property is it read only, therefore, the hostname can’t be changed