Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
ATV930 drive is getting an Embedded Ethernet Comms failure when connected to the Ethernet IP network.
Issue:
What is an Embedded Ethernet Error on an ATV900 series drive?  Customer is using Ethernet IP communication.

Product Line:
Altivar 900
ATV930
ATV960
ATV980

Environment:
Embedded Ethernet

Cause:
The RSTP function is enabled by default and it not accessible from the HMI

Resolution:
Look at the attachment.

Schneider Electric Україна

Вкладення
Capture.PNG.png [37.46 KB]