Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
M241 SD card specifications
Issue:
What are the M241 SD card specifications?

Product Line:
M241

Resolution:
You can use any SD card which is an SDSC or SDHC (High Capacity), up to 32 GB maximum memory and FAT32 file system formatted.