Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
How long can be unshielded cables with IEC60034-25 motorsif ATV630/930 is used?
If the motor fullfil IEC60034-25, unshielded motor cables can be up to 150m without additional filter.