Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
IEC or EN60204-1 compatibility for ATV600/630?
IEC 60204-1: is standard for Safety of machinery - Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements. This gives the stop category of safety function.

On ATV630 there is STO function This safety function corresponds to an uncontrolled stop in accordance with stop category 0 of IEC 60204-1.