Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
How many tariffs are available in PM3255 ?

Product Line

PM3255

Environment

Installation and commissioning.

Resolution

The power meter provides multi-tariff energy accumulation. It supports up to 4 tariffs.
The tariff switching has the following 3 kinds of control modes:
• Digital input
• Communication
• Internal real-time clock (RTC)