Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
What is the part number for the firmware flash cable used on the ATV320 Drives?
Issue:
Part number request for the firmware flash cable used on ATV320

Product Line:
VW3A8122

Environment:
All

Cause:
Flash cable used to update the firmware

Resolution:
The VW3A8122 cable is the flash cable used for updating the firmware on the ATV320 Drive.

Schneider Electric Україна

Вкладення
Altivar Machine ATV320 flashing tool (1).pdf [205.19 KB]