Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Can be BSH, BMH or SH3 servo motor used in ATEX environment?
The BSH, BMH or SH3 servo motors are not designed for the explosive environment, thus these are not ATEX certified.
The Lexium LXM32 servo drives must be used with a dedicated 3rd party motor for the ATEX environment, the drive must be installed outside of the explosive zone.