Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Is it possible to use Modbus port for Modbus RTU communication and Graphical panel VW3A1111 for ATV320 drives?
On ATV320, VW3A1111 (or any display via modbus serial) and modus RTU communication cannot be used at the same time.