Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
How can I define Trip Circuit Supervision?
Trip Circuit Supervision require a logic function to be created. In this example covering TCS with 2 inputs DI1 and DI2 is used for breaker open and close status. The inputs must be inverted (below NC selection). Please refer to manual for connections. For e.g. Easergy P3 standard, refer to chapter 6.16

Schneider Electric Україна

Вкладення
TCS.JPG.jpg [19.28 KB]