Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
how to change an Array of BYTEs to an Array of INTs or WORDs in the M580 or NOC DIO scanner?
Issue
how to change an Array of BYTEs to an Array of INTs or WORDs in the  M580 or NOC DIO scanner?

Product Line

Unity pro, M580, BMENOC03*1, Control Expert

Resolution

Follow instructions in the attached document.

Schneider Electric Україна

Вкладення
change an Array of BYTEs to an Array of INTs or WORDs in the M580 or NOC DIO scanner.zip [861.81 KB]