Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Is it possible to read variables directly from the M580 Safety CPU safe task using OFS.
Yes, OFS V3.61 allows to access in Read to the safe variables using prefix "SAFE" before (ex : SAFE.bool1). Write access is possible also, but only in "maintenance" mode.