Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Where can I find the heat dissipation of the ATV930 and ATV950 series drives?
Issue:
Heat dissipation (Watts loss) information needed for the ATV930 / ATV950 series drives.

Product Line:
ATV930 / ATV950

Environment:
All models, All serial numbers.

Cause:
N/A

Resolution.
This information can be found in the installation manual for the ATV930/ATV950 series drives.   See attached file

Schneider Electric Україна

Вкладення
ATV930_950_Installation_manual_extract - Power Dissipated.pdf [78.58 KB]