Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Why do I get an error when I try to connect to ILS1R851S1390 with Lexium CT?
Lexium CT requires an additional motor database file in order to connect to ILS1R851S1390.

The motor database file is attached to this knowledge article

The file should be downloaded and then copied into the installation directory for the database files of Lexium CT.

For Windows 7 the location will be…   Program Files (X86)/Schneider Electric/Lexium CT/commontools/database

For Windows XP the location will be …. Program Files/Schneider Electric/Lexium CT/commontools/database

Customers using virtual machine installations must locate the “database” folder for their particular installation layout and paste the database file into the database folder.


rev 3-19-18


Schneider Electric Україна

Вкладення
ids085300_01002.gdb [21.92 KB]
Досліджуйте більше
Продукт:
Досліджуйте більше
Продукт: