Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Which types and sizes of wires can be connected to the PRA90047 terminal?
In the PRA90047 it is possible to mount the following wires:
- from 0.5mm2 to 4mm2 - solid, flexible or flexible with ferrule.
- from 0.5mm2 to 6mm2 - solid or flexible (without ferrule).