Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Can the real time clock information (date and time) be set over a communication network in the Altivar Process Drives?
Issue:
Setting up real time clock information (date and time) over a communication network in the Altivar Process Drives.
Product Line:
Altivar Process
ATV630, ATV650, ATV660, ATV680
ATV930, ATV950, ATV960, ATV980
Environment:
Any serial communication protocol
Cause:
Internal memory address for date and time are not included in the publically available documents.

Resolution:
The Date and Time in the Altivar Process drives can be entered via the HMI keypad in Menu 8 [My Preferences] under the Date/Time Settings submenu.
They can also be read or modified over many of the serial communication protocols available.
NameTypeAddressBinary representation
hourminute
DAYUINT7391binary:xxxx.xxxx.xxxx.xxxx
yearmonthday
TIMEUINT7392binary:xxxx.xxxx.xxxx.xxxx

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Категорія:
Досліджуйте більше
Серія:
Категорія: