Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
What can be the reason of service alarm on ATV212?
Drive service alarm (can be assigned to relay output signalization) may stand for recommendation for cooling fan replacement, main control board lifetime, DC bus capacitors lifetime or high operation time.
Drive service alarm (lifetime) is influenced by parameter F634. Exact type of this service alarm can be identified in monitoring menu - see highlight in enclosed ATV212 manual  extract.

Schneider Electric Україна

Вкладення
Extracted pages from ATV212_programming_manual_EN_S1A53838_03_1.pdf [185.39 KB]