Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Can we use Lexium 05 for BMH motors?
No. It is not possible to drive BMH from LXM05. The LXM05 needs a temperature sensor and the BMH has no sensor.
LXM05 cannot drive BMH. Only BRH, USH, BSH and SER can be driven by LXM05.