The RealStream Lift Station allows the submersible pump sensor relays like temperature and seal failure to be fed directly into the controller, which will automatically stop the pump if configured.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна


Наші бренди
Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric