Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
ATV320 drives do they come with integrated Bluetooth communications?
Issue:
Bluetooth availability on the ATV320.

Product Line:
ATV320

Environment:
All

Cause:
Bluetooth

Resolution:
The ATV320 drives both Versions C and B do not have a built-in Bluetooth option.