Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
What is the power consumption rating (watts) for the control voltage, of the ATS48?
Issue:
Looking for the power consumption rating (watts) for the control voltage, of the ATS48?

Product Line:
Altistart 48

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
Documentation

Resolution:
ATS48D17Y to ATS48C17Y- 30 W
ATS48C21Y to ATS48C32Y- 50 W
ATS48C41Y to ATS48M12Y- 80 W