Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
What can cause an InF4 or internal error 4 on the ATV630 and ATV930 Process drives?
Issue:
InF4 or internal error 4 on the ATV630 and ATV930

Product Line:
ATV630, ATV930, ATV660, ATV960

Environment:
All

Cause:
Read fault access to Indus zone Eeprom (EEPROM APP & EEPROM MC) or EEPROM fault access.

Resolution:
• Factory reset (RAZI: 256 Factotry setting / 512 First power up)
• Replace the control block.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Продукт:
Досліджуйте більше
Продукт: