Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Is the ATV320 obsolete?
Issue:
ATV320 obsolescence

Product Line:
Altivar 320

Environment:
All model numbers, all serial numbers

Cause:
Obsolescence documentation

Resolution:
The ATV320 is not obsolete.
It is a currently marketed product line, introduced in 2016.
The ATV320 is the functional replacement for the ATV32 and the ATV312, both obsoleted in 2017.

updated Feb 2022