Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
What is a competitive cross for Cutler Hammer 92-01943-01?
Issue:
Looking for a replacement HMI with a physical keyboard to replace a Cutler Hammer 92-01943-01.

Product Line:
Magelis HMIGK

Resolution:
The competitive cross for the Cutler Hammer 92-01943-01 is the HMIGK2310. The HMIGK is programmed with Vijeo Designer V6.2 SP5.1 or higher.