Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
What is the IP of GTUX displays?
1.Issue
Notification to customers who are using Schneider-Electric Magelis GTUX Displays
2.Product line
The following displays from GTUX series are concerned by this FAQ: HMIDT35X and HMIDT65X
These displays are used with HMIG3X, HMIG3F0H Boxes
(Note that the Boxes are not directly concerned by the modification of waterproof)
3.Environment

4.Resolution
The specification of waterproof on Schneider-Electric Magelis HMIDT35X, HMIDT65X Displays has been changed depending on the PV version.
If the product version is “PV:01”, the protection level is IP66F.
If the product version is “PV:02” (and greater), the protection level is IP66F, IP67F, Type 4X (indoor and outdoor use), Type 12, Type13.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія:

Потрібна допомога?

  • Інструмент вибору продукту

    Швидко та легко знаходьте потрібні продукти й допоміжне обладнання для своїх завдань.

  • Розрахувати вартість

    Ставте свої запитання щодо продажів онлайн, і з вами зв’яжеться фахівець

  • Де придбати?

    Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.

  • Довідковий центр

    Знайдіть усі необхідні ресурси для підтримки в одному місці.

  • Документація Продукції
  • Завантаження ПЗ
  • Інструмент вибору продукту
  • Заміна та заміна продукту
  • Контактний центр із надання довідки
  • Знайти наші представництва"
  • Де купити
  • Вакансії
  • Профіль компанії
  • Повідомити про проступок
  • Спеціальні можливості
  • Новини
  • Інвестори
  • Ecostruxure
  • Вакансії Пошук
  • Блог
  • Політика конфіденційності
  • Сповіщення про файли cookie
  • Умови користування
  • Change your cookie settings