Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
How do you set the two wire type to level control on the ATV600 Process drives?
Issue:
Two wire type to level control on the ATV600 Process drives.

Product Line:
ATV630 and ATV930 Process drives

Environment:
All

Cause:
Set two wire type to level to start on power up with start command

Resolution:
Programming example to set up 2 wire for level control.
Main Menu
Complete Settings
Command and References menu
Set 2-Wire type setting to LEL or Level
Done

ATV600 programming manual
https://www.se.com/ww/en/download/document/EAV64318/

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Продукт:
Досліджуйте більше
Продукт: