Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

Converted empty negated pins are shown with the label false after the Concept application is converted to Unity.

Issue
Converted empty negated pins are shown with the label false after the Concept application is converted to Unity.

Products Line
Unity

Environment
Windows 7, Windows 10

Resolution
When you convert a Concept application to Unity and the logic contains negated pins, some of the negated pins appear with the word 'False'.

The reason for the issue is due to the software design.  When Unity converts a section that contains logic with a pin that is negated and has no
connection link and no default value, the converter is designed to set the default value of the pin to "false".

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія:
  • Документація Продукції
  • Завантаження ПЗ
  • Інструмент вибору продукту
  • Заміна та заміщення продукту
  • Контактний центр із надання довідки
  • Знайти наші представництва
  • Де купити
  • Спільнота Schneider Electric
  • Запит цінової пропозиції
  • Вакансії
  • Профіль компанії
  • Повідомити про проступок
  • Спеціальні можливості
  • Новини
  • Інвестори
  • EcoStruxure
  • Вакансії Пошук
  • Блог
  • Політика конфіденційності
  • Сповіщення про файли cookie
  • Умови користування
  • Change your cookie settings