Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
When using preset speeds and an analog speed input which one takes priority?
When the inputs for the preset speeds are high they override the analog speed. If the preset speed inputs are low then the drive will run at the analog speed input speed or LSP if no signal is present.


CTA-ID : 2001374