Пошук серед найпопулярніших питань
Qual é o critério de selecção de um disjuntor para uma bateria de condensadores?
A selecção deve ser feita após a desclassificação do disjuntor, tendo em conta a variação da tensão e a tolerância dos condensadores, que poderiam aumentar a corrente nominal acima de 1.5*In.
Factor de redução de 1.5*In, em que In = Q / sqrt3(Un)
Q: Carga do condensador
Un: Tensão nominal
Escolher um disparador Micrologic com opção de atraso de tempo, de modo a que o disjuntor não dispare devido ao elevado fluxo da corrente inicial.
Ter também em conta parâmetros como a frequência de alimentação, tensão de operação e nível das harmónicas do sistema de alimentação para a aplicação em questão.
No anexo é possível ver mais detalhes para a selecção de um disjuntor para uma bateria de condensadores.