Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Який тип підключення у кабельних вилок - гвинтові чи самозатискні клеми?

Проблема:
Користувачі часто запитують, який тип підключення використовується у механізмах кабельних вилок: гвинтові клеми чи самозатискні?

Лінійка продуктів:
Прямі кабельні вилки із серії Mureva PK на струм 16 А та 32 А, ступінь захисту IP44 та IP67, для напруги 200–250 В та 380–415 В.

Середовище:
Використовуються у побутових, промислових та комерційних електромережах для швидкого та надійного підключення провідників в умовах підвищеної вологості, пилу та механічних навантажень.

Рішення:

Згідно з каталогом, вилки Mureva PK доступні у двох варіантах підключення:

  • Безгвинтові (самозатискні) клеми — для швидкого монтажу без використання інструментів.
  • Гвинтові клеми — для класичного способу підключення з використанням викрутки.

Відео з інструкцією щодо встановлення вилок та розеток різних типів можна знайти за цим посиланням.

Користувач може самостійно обрати тип підключення залежно від вимог монтажу та зручності, артикули наведено нижче:

вилки