Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Как проверить, какая батарея неисправна (внутренняя или внешняя?) на модели Smart-Ups XL How to test which battery is bad (internal or external?) on a Smart-Ups XL model
Проблема:
Как проверить, какая батарея неисправна (внутренняя или внешняя?) на модели Smart-Ups XL

Линейка продуктов:
Smart-UPS

Окружающая среда:
Все традиционные модели (SU, SUA, SUM, SURT) Smart-UPS с суффиксом "XL", все серийные номера

Причина:
Стандартная эксплуатация

Разрешение:

Если в традиционном ИБП Smart-UPS указано "заменить батарею", это указывает на полную линейку батарей. ИБП не может тестировать отдельные модули или внешние батарейные стойки по отдельности. Когда ИБП тестирует батареи, он ищет скорость, с которой напряжение падает со временем для данной нагрузки. Невозможно легко воспроизвести это с помощью вольтметра. Следует откладывать на результаты самотестирования ИБП с полностью заряженной батареей и подключенной нормальной нагрузкой. Самотестирование будет выполняться по умолчанию раз в две недели.

Кроме того, в одной системе Smart-UPS нельзя смешивать старые и новые аккумуляторные картриджи. При замене батарей необходимо одновременно заменить все модули батарей (внутренние и внешние). Кроме того, при добавлении дополнительных внешних батарей к существующему устройству следует заменить существующие батареи одновременно, если им более 1 года. Для получения дополнительной информации см. раздел "Часто задаваемые вопросы#FA317828 "Можно ли использовать старые и новые батареи в ИБП Smart-UPS?"

Батареи, как правило, пройдут 3-5 лет в помещениях с соответствующим охлаждением (68°F - 77°F / 20°C - 25°C).

Issue:
How to test which battery is bad (internal or external?) on a Smart-Ups XL model

Product Line:
Smart-UPS

Environment:
All legacy (SU, SUA, SUM, SURT) Smart-UPS models with an "XL" suffix, All Serial Numbers

Cause:
Standard Operation

Resolution:

When a legacy Smart-UPS indicates "replace battery", it is referring to the full battery string. The UPS does not have the ability to test specific modules or external battery frames individually. When the UPS tests the batteries, it is looking for the rate that voltage drops over time for a given load. There is not a way to easily replicate this using a voltmeter. You should defer to the results of the UPS self test with a fully charged battery and the normal load attached. The self test will run once every two weeks by default.

Furthermore, it is important to never mix mix old and new battery cartridges within the same Smart-UPS system. When batteries are replaced, you should replace all the battery modules (internal and external) at the same time. In addition, if you add more external batteries to an existing unit, you should replace the existing batteries at the same time if they are more than 1 year old. For more information on this, refer to FAQ #FA317828 "Can I mix old and new batteries in a Smart-UPS?"

Batteries typically last 3-5 years in an appropriately cooled (68°F-77°F / 20°C-25°C) environment.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Продукт:
Досліджуйте більше
Продукт: