Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Can the OPCUA client function block in Control Expert access the OPCUA server module BMENUA0100 via the backplane port?
Issue:
OPCUA client function block in Control Expert accessing the OPCUA server module BMENUA0100 via the backplane port


Product Line:
EcoStruxure Control Expert


Resolution:
No. The OPCUA client function block can access the UA server only by the external port of the BMENUA0100 module or the embedded Ethernet port of the CPU