Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
What is the maximum number of ATV320 Drives using the VW3A3616 Ethernet card can be wired in daisy chain?

Issue:

ATV320 Drives using the VW3A3616 Ethernet card what is the maximum you can wire in daisy chain?

Product Line:

ATV320 with optional card VW3A3616 Ethernet card.

Environment:

All

Cause:

Max number of devices can be daisy chained.

Resolution:

VW3A3616